欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第125讲落料冲裁模的设计(六) 顶出装置的设计(1)

  • 2023.01.16 17:26:25
  • 米思米
  • 2048

 如【图1】所示,顶出装置被装入到凹模中。落料冲裁模采用外形冲裁凹模配置在上模(随压机滑块上下移动)、外形冲裁凸模配置在下模(固定在压机的垫板侧)的倒装结构。这种结构的特征性零件就是顶出装置。

第125讲落料冲裁模的设计(六) 顶出装置的设计(1)

 顶出装置具有冲孔凸模卸料板与排出凹模中的产品2种功能。通常,按照与产品几乎相同的形状制作顶出装置。
 如【图2】所示,顶出装置的面与凹模面相同或稍稍凸起。凸起量为0.5mm~1.0mm左右。与凹模面相同的情况比较少见。

第125讲落料冲裁模的设计(六) 顶出装置的设计(1)

 顶出装置在凹模中进行最大程度的移动时,如【图3】(a)所示,应注意勿使顶出装置从凹模刃口脱落以及勿使冲孔凸模的台阶部堵塞顶出装置的内避让通道。
 如【图3】(b)所示,如果顶出装置从凹模刃口脱落,极偶尔的情况下,也可能会导致顶出装置挂在凹模刃口背面,造成无法移动或损坏模具。
 另外,冲孔凸模的台阶部分与顶出装置孔之间的干扰也可能会导致顶出装置或凸模损坏。

第125讲落料冲裁模的设计(六) 顶出装置的设计(1)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities